This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何通过无线 M-Bus 堆栈设置433MHz 频率

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1366559/cc1310-how-to-set-the-433mhz-frequency-by-the-wireless-m-bus-stack

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一些关于无线 M-Bus 应用的问题、并想知道 TI 提供的 wM-Bus 堆栈是否支持 T1模式下的433MHz 频段。  我们的水表需要以433MHz 的工作频率在 T1模式下工作。

我们仅看到了 TI 提供的 WM 总线堆栈中的频率偏移调整和 N 模式设置。

我们了解到、为了支持433MHz 频段、无线 M-Bus 协议需要符合 OMS 标准。  OMS 标准中的433MHz 频段说明如下:

我们从 TI 官方网站的 WM 总线堆栈中找到了有关 OMSv4.1.2的说明、还在该程序中找到了对 OMSv4.0.2的支持、但没有找到如何设置433MHz 频段。

谢谢。

此致