This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:32kHz 温度补偿

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1366472/cc1312psip-32khz-temperature-compensation

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

我尝试使用温度补偿来检查32.768kHz 晶振。

看起来该函数在25°C 下工作、但虽然我更改温度、但看起来它无法按预期工作。

在-25°C -+75°C 的温度下进行的测试

请参阅以下2个器件的结果:  

带温度补偿的 PCB#3 (橙色)

没有温度补偿的 PCB#4 (蓝色)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我会向我们的设计团队核实此功能的性能预期。

    如果我有更多的资料,我便要作出答复,我预期会在星期四前答复(当然,如果可能的话,我会尽早答复)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RTC (实时时钟)、我们会进行2种类型的补偿。 请注意、我们不会修改与晶体或前导相关的任何内容、我们仅补偿 RTC:

    1.消除初始 RTC 误差-这在我们的生产测试中完成。

    2. RTC 的温度补偿。 此例程始终在后台运行、并将根据预测的晶体温度漂移估算值来调整 RTC (所有晶体均使用相同的系数进行补偿)。   

    在上图中、看起来只有初始 RTC 误差完成