This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:温度升高时射频信号丢失

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1368339/cc1310-loss-of-rf-signal-when-temperature-is-raising

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好!  

我们的客户最近报告称现场的射频质量较差。 经过一些调查、我们进行了箱体测试、结果发现:

条件:  

- CC1310_1在室内, Tx a 帧每秒

CC1310_2 在箱外,并保持 Rx 开启。

(1)当温度从25°C 升高到65°C 时、CC1310_1 Tx 停止。 CC1310_2未收到任何消息。

(2) 20分钟后、 CC1310_1 Tx 再次运行。 CC1310_2再次接收到帧。

(3)从(1)开始、  如果 CMD_FS 在 Tx A 帧之前、CC1310_1 Tx 工作正常。  

 温度变化时、这些结果是否高于 CC1310中的正常值?   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1310的额定工作温度范围为-45C 至85C (如数据表中所示)、在这个温度范围内预计可获得良好的性能。

    客户是否使用频谱分析仪在所述温度范围(25°C 和65°C)内测试了输出频率、以检查其是否随温度变化?

    如果无线电开启时温度偏移足够大、则合成可能会失锁、需要重新校准。 这需要重新启动 TX。 建议首先尝试重校准合成。

    请访问 e2e.ti.com/.../cc1310-questions-for-rf-synthesizer-re-calibration

    此致、
    扎克