工具与软件:
您好!
我们的客户最近报告称现场的射频质量较差。 经过一些调查、我们进行了箱体测试、结果发现:
条件:
- CC1310_1在室内, Tx a 帧每秒
- CC1310_2 在箱外,并保持 Rx 开启。
(1)当温度从25°C 升高到65°C 时、CC1310_1 Tx 停止。 CC1310_2未收到任何消息。
(2) 20分钟后、 CC1310_1 Tx 再次运行。 CC1310_2再次接收到帧。
(3)从(1)开始、 如果 CMD_FS 在 Tx A 帧之前、CC1310_1 Tx 工作正常。
温度变化时、这些结果是否高于 CC1310中的正常值?
谢谢。