This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:新设计存在覆盖范围问题。

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1371696/cc1312psip-range-issues-with-new-design

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件: CC1312R

工具与软件:

我们加载了原始的简单传输工程进行测试、并使器件具有良好的范围。  当我在 TI 15.4模式下将传感器/收集器的示例代码用作非信标5kbps、915.0-915.8范围时、距离会变得小得多。  我还可以看到、即使临近器件、RSSI 也非常低。  导致此问题的项目之间有何不同?TI 15.4堆栈是否会导致范围大幅减小、或者它是否与无线电配置相关?

谢谢。

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先使用 SmartRF Studio 和50kbps 设置进行测试。 导致您看到问题的一个可能原因是5kbps 设置对频率偏移很敏感、您应该测量 RX 和 TX 单元之间的确切偏移量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初以50kbps 的速率进行测试、并认为标为 SimpleLink 远距离解决方案的5kbps 可能性能更好。  但会略微增加。  我想使用 SmartRF Studio、尤其是当它允许我像嗅探器一样查看 TI 15.4协议数据包时。  然而、我使用的是 CC1312PSIP 芯片、似乎讨论的是2.4GHz 频率。 和 CC2340x 板、这是我目前没有的。

    如何确定 Rx 和 Tx 单元之间的偏移?  您是否指出一个对讲机可以在915.0时通话、另一个对讲机在915.4时通话、这会减慢通信速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然而,我使用的是 CC1312PSIP 芯片,似乎是关于2.4GHz 频率[/报价]

    CC1312R 不支持2.4GHz、不确定您指的是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须安装 SmartRF Studio 7、我有8个。  现在、我能够在我的两个板之间进行 Tx 和 Rx。  我是否应该使用两台笔记本电脑、并将其与我在两个位置的板配合使用、看看不同设置之间的 RSSI 是多少?  我需要做的是在这些板上设置天线并进行测试、因为我主要关心的是天线功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您想比较不同 PHY 之间的范围、我建议您使用两台笔记本电脑在不同位置进行测试。

    要确定2个单元之间的频率偏移、应在 Tx 中设置一个器件、并使用频谱分析仪测量其发射频率。 然后对第二个器件执行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否访问过 https://www.ti.com/lit/an/swra603a/swra603a.pdf?? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 TheGhostOf、这是非常有用的信息。 我们将进行一些测试、看看能找到什么。