主题中讨论的其他器件: CC1312R
工具与软件:
我们加载了原始的简单传输工程进行测试、并使器件具有良好的范围。 当我在 TI 15.4模式下将传感器/收集器的示例代码用作非信标5kbps、915.0-915.8范围时、距离会变得小得多。 我还可以看到、即使临近器件、RSSI 也非常低。 导致此问题的项目之间有何不同?TI 15.4堆栈是否会导致范围大幅减小、或者它是否与无线电配置相关?
谢谢。
凯文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们加载了原始的简单传输工程进行测试、并使器件具有良好的范围。 当我在 TI 15.4模式下将传感器/收集器的示例代码用作非信标5kbps、915.0-915.8范围时、距离会变得小得多。 我还可以看到、即使临近器件、RSSI 也非常低。 导致此问题的项目之间有何不同?TI 15.4堆栈是否会导致范围大幅减小、或者它是否与无线电配置相关?
谢谢。
凯文
我最初以50kbps 的速率进行测试、并认为标为 SimpleLink 远距离解决方案的5kbps 可能性能更好。 但会略微增加。 我想使用 SmartRF Studio、尤其是当它允许我像嗅探器一样查看 TI 15.4协议数据包时。 然而、我使用的是 CC1312PSIP 芯片、似乎讨论的是2.4GHz 频率。 和 CC2340x 板、这是我目前没有的。
如何确定 Rx 和 Tx 单元之间的偏移? 您是否指出一个对讲机可以在915.0时通话、另一个对讲机在915.4时通话、这会减慢通信速度?
然而,我使用的是 CC1312PSIP 芯片,似乎是关于2.4GHz 频率[/报价]CC1312R 不支持2.4GHz、不确定您指的是什么。