This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:街灯通信中的 Wi-SUN 网状协议用例

Guru**** 2600845 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1373276/lp-cc1312r7-wi-sun-mesh-protocol-use-cases-in-street-lights-communication

主题中讨论的其他器件:Wi-SUNCC1312R7

您好!

 

我们正在计划实施" Wi-SUN 网状网络技术 " CC1312R7 对于路灯网状通信、我们希望确保这一实施方案能够有效地发挥作用。

 

下面是我们系统的最低功能要求:

  • 系统将由24小时运行的交流电源供电。
  • 每个节点将在以直线排列的路灯上相隔50米、最终(第100个)节点距网关5公里。
  • 节点将是静态的、不会移动。
  • 数据帧最多为50个字节。
  • 当触发时、每个节点将数据发送到接下来的5个节点。
  • 每个节点将每15分钟向网关发送一个心跳数据包。
  • 网关必须能够随时向任何节点发送配置下行链路。

以下是我的问题:

  1. Wi-SUN 的最大跳数是多少?
  2. Wi-SUN Mesh 是否可以满足我的所有要求?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:

    我们的 Wi-SUN 软件简介将会解答您的问题: https://www.ti.com/lit/po/swra714a/swra714a.pdf

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应、但本文档仅显示5个跃点的测试结果、因此我的问题是最大不可能的跃点(理论和 实践)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:

    抱歉、链接指出、在我们的堆栈中、最大跃点数定义为16 (mesh.h:mesh_default_hops)

    此致、

    Arthur