This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用 RF_ble_Blecmd5AdvAux 切换到 TX 长数据

Guru**** 2596635 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374106/cc1352p-use-rf_ble_cmdble5advaux-to-tx-long-data

器件型号:CC1352P

工具与软件:

尊敬的 TI:

我 在 CC1352P 上使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17、在 SDK 的示例中、下面是名为 rfDualModeTx 的示例:

下面是我要使用的一些代码:

我想对 TX 数据使用 ble5AdvAux。

在本例中、我的队列是 packet_data_length 为27、我可以将其更改为50或100、而不是 TX 50或100字节吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingtao、

    根据 SmartRF Studio、在此命令中可以使用的最大 PDU 长度为37。

    此致、

    Arthur