请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 工具与软件:
我在项目中有双向数据通信、需要检测空中是否有设备在发送、用了Easylink getRSSI、(在收到数据后、想要启动发送前去判断)。
我在 工程中有双向数据通信、需要使用 Easylink_getRSSI 检测是否有器件无线发送(接收到数据后、我需要 在开始发送之前进行判断)。
我的理解是收到数据后 μ A、RF应该到空闲状态了。μ A
我的理解是、接收到数据后、RF 应处于空闲状态。
这个时候是否要再次切换到RX状态、去获取RSSI还是直接获取RSSI就可以用?
我是否需要 再次切换到 RX 状态以获得 RSSI、还是直接在空闲状态下获取 RSSI?
在立即执行 Rx 之后、我会多次收到错误。 如果发生1ms 的延迟、它将不会出现错误。 RX 完成后是否需要短暂的延迟?