This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:何时可以使用 Easylink_getRSSI 获取 RSSI?

Guru**** 2599195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1375842/cc1312r-when-i-can-use-easylink_getrssi-to-get-rssi

器件型号:CC1312R

工具与软件:

我在项目中有双向数据通信、需要检测空中是否有设备在发送、用了Easylink getRSSI、(在收到数据后、想要启动发送前去判断)。
我在 工程中有双向数据通信、需要使用 Easylink_getRSSI 检测是否有器件无线发送(接收到数据后、我需要 在开始发送之前进行判断)。
我的理解是收到数据后 μ A、RF应该到空闲状态了。μ A
我的理解是、接收到数据后、RF 应处于空闲状态。
这个时候是否要再次切换到RX状态、去获取RSSI还是直接获取RSSI就可以用?
我是否需要 再次切换到 RX 状态以获得 RSSI、还是直接在空闲状态下获取 RSSI?

 在立即执行 Rx 之后、我会多次收到错误。 如果发生1ms 的延迟、它将不会出现错误。 RX 完成后是否需要短暂的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果您使用 EasyLink RSSI API、则无需担心无线电状态。 您应确保 API 和所有回调事件均已返回、然后再继续。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

        非常感谢您的答复。