主题中讨论的其他器件:test2
工具与软件:
你好,这是 Divya,任何人都可以帮助这个
我的问题是、我使用 CC1110 TTC 板来处理 MSK 调制信号、必须使用 MSK 调制来发送和接收数据
我使用的 RF 参数是 frequency-433Mhz、波特率-26kBaud、给出10dBm 的传输功率、从 SMART Studio RF 7获得寄存器值
在我面临的功耗不是变化它的常数,我不能得到频谱和矢量分析器的频谱. 我应该怎么做才能得到频谱
请提供任何建议
谢谢
Divya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好,这是 Divya,任何人都可以帮助这个
我的问题是、我使用 CC1110 TTC 板来处理 MSK 调制信号、必须使用 MSK 调制来发送和接收数据
我使用的 RF 参数是 frequency-433Mhz、波特率-26kBaud、给出10dBm 的传输功率、从 SMART Studio RF 7获得寄存器值
在我面临的功耗不是变化它的常数,我不能得到频谱和矢量分析器的频谱. 我应该怎么做才能得到频谱
请提供任何建议
谢谢
Divya
我无法获取频谱和矢量分析器中的频谱
不清楚您的意思。 可以发布所获内容的屏幕截图吗?
我认为这个问题与此处 (+) CC1110-CC1111的问题相同:对于 MSK 传输-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛、因此我将关闭此主题。
Siri
您好、感谢您的响应
现在、我将获得这样的 MSK 信号的频谱

我可以传输信号、但无法使用 TeraTerm 接收数据、这需要时间 我们放入断点时进行配置
我使用的寄存器值是
FSCTRL1 = 0x06
FSCTRL0 = 0x00
MDMCFG4 = 0x09
MDMCFG3 = 0xF9
MDMCFG2 = 0x06
MDMCFG1 = 0x22
MDMCFG0 = 0xE5
DEVIATN = 0x00
FREND1 = 0x56
FREND0 = 0x10
MCSM1 = 0x30
MCSM0 = 0x18
FOCCFG = 0x17
BSCFG = 0x6C
AGCCTRL2 = 0x03
AGCCTRL1 = 0x40
AGCCTRL0 = 0x91
FSCAL3 = 0xE9
FSCAL2 = 0x2A
FSCAL1 = 0x00
FSCAL0 = 0x1F
TEST2 = 0x88
TEST1 = 0x31
TEST0 = 0x09
PA_TABLE0 = 0xC0
您能告诉我这些值有什么问题吗