This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:使用 MSK 信号

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1378577/cc1110-cc1111-using-msk-signal

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:test2

工具与软件:

你好,这是 Divya,任何人都可以帮助这个  

我的问题是、我使用 CC1110 TTC 板来处理 MSK 调制信号、必须使用 MSK 调制来发送和接收数据  

我使用的 RF 参数是 frequency-433Mhz、波特率-26kBaud、给出10dBm 的传输功率、从 SMART Studio RF 7获得寄存器值

在我面临的功耗不是变化它的常数,我不能得到频谱和矢量分析器的频谱. 我应该怎么做才能得到频谱  

请提供任何建议  

谢谢

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法获取频谱和矢量分析器中的频谱

    不清楚您的意思。 可以发布所获内容的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个问题与此处 (+) CC1110-CC1111的问题相同:对于 MSK 传输-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛、因此我将关闭此主题。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、在本例中 、我不使用 c1200  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、但 本文中的原始问题是关于 CC1110的(433MHz 频率、26kBaud 数据速率、10dBm TX 功率、843kHz RX 滤波器带宽)、因此我假设此帖子与该帖子相关、并将在该帖子中进行处理。 将有人分配给该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的响应  
    现在、我将获得这样的 MSK 信号的频谱  

    我可以传输信号、但无法使用 TeraTerm 接收数据、这需要时间 我们放入断点时进行配置  
    我使用的寄存器值是  

    FSCTRL1 = 0x06

    FSCTRL0 = 0x00

    MDMCFG4 = 0x09    

    MDMCFG3 = 0xF9

    MDMCFG2 = 0x06

    MDMCFG1 = 0x22

    MDMCFG0 = 0xE5

    DEVIATN = 0x00

    FREND1  = 0x56

    FREND0  = 0x10

    MCSM1  = 0x30  

    MCSM0  = 0x18  

    FOCCFG  = 0x17

    BSCFG  = 0x6C

    AGCCTRL2 = 0x03  

    AGCCTRL1 = 0x40

    AGCCTRL0 = 0x91

    FSCAL3  = 0xE9

    FSCAL2  = 0x2A

    FSCAL1  = 0x00

    FSCAL0  = 0x1F

    TEST2  = 0x88

    TEST1  = 0x31

    TEST0  = 0x09

    PA_TABLE0 = 0xC0

    您能告诉我这些值有什么问题吗