This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:内部 DCDC 问题

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1379180/cc1310-internal-dcdc-issue

器件型号:CC1310

工具与软件:

你(们)好

我们处理 CC1310应用(CC1310F128RHBT)。 我们发现一些 DUT 具有1.8V 输出问题。 它使用内部直流/直流配置。 电源电压为3V。

原理图如下所示。

对于正常单元、我们监控了引脚17 (1.8V 开关)和 RF_1.8V。

部分缺陷部件如下所示。

-无切换信号。

-开始时有1.8V 输出,大约800ms 后没有开关信号。

- 1.8V 输出时有许多高波纹。

请提供建议。

实际上、我已在良好 DUT 和不良 DUT 之间交换了电感器。 没关系。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:调用信号1RF_1.8V 会误导开发者、因为这个电压应该是1.67V。 我建议在此网络上使用 VDDR 作为名称。

    只需确认:您已设置 CCFG 以反映您使用的是内部 RC 振荡器吗?