请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 工具与软件:
你(们)好、
我 在几个月前提到过这个问题。 Fh 模式下的 TI15.4堆栈不能具有大于130的广播间隔(更准确为132秒)。 收集器发送该消息、但传感器节点永远不会收到该消息。
此问题在当时已经确认和确定、据推测最近在 SimpleLink SDK7.40中修复(根据"TI 15.4-Stack 6.40.00.00版本说明")修复了问题:"TI154STACK-4360 - FH 广播间隔不能设置为大于130秒"。
然而,我很遗憾地报告,它仍然不能正常工作,我已经测试了 SDK7.40和 SDK7.41,两个不同的广播间隔:120秒和140秒。 两个 SDK 在120秒的广播间隔下都能正常运行、但在140秒的广播间隔下都不起作用。
无论您应用了什么修复、它仍然无法正常工作。