This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:TI15.4堆栈-超过130秒的 FH 广播间隔在 SDK7.40之后仍然不起作用

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374480/cc1352r-ti15-4-stack---fh-broadcast-interval-over-130s-still-not-working-after-sdk7-40

器件型号:CC1352R

工具与软件:

你(们)好、

在几个月前提到过这个问题。 Fh 模式下的 TI15.4堆栈不能具有大于130的广播间隔(更准确为132秒)。 收集器发送该消息、但传感器节点永远不会收到该消息。

此问题在当时已经确认和确定、据推测最近在 SimpleLink SDK7.40中修复(根据"TI 15.4-Stack 6.40.00.00版本说明")修复了问题:"TI154STACK-4360 -  FH 广播间隔不能设置为大于130秒"。

然而,我很遗憾地报告,它仍然不能正常工作,我已经测试了 SDK7.40和 SDK7.41,两个不同的广播间隔:120秒和140秒。 两个 SDK 在120秒的广播间隔下都能正常运行、但在140秒的广播间隔下都不起作用。  

无论您应用了什么修复、它仍然无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、DDB、

    我们会再次检查修复过程是否将其添加到了 SDK 中。 我今天再给您介绍一下。

    此致、


    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管修复程序已将其放入 SDK 中、但它似乎没有解决该问题...

    我们现在正在制定一个解决方案。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实、

    此修复程序未应用于库的发布版本... 它将在下一个 SDK 中发布、这次是实时版本。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur