Other Parts Discussed in Thread: CC113L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC113L 工具与软件:
CC113L 停止工作的事件再次发生。
在静电容差测试中、它将在2级停止工作(接触电压:4kV、空气电压:4kV)。
我们将 CC113L 替换为 RXC101、进行相同的测试、即使在4级(接触放电:8kV、空气放电:15kV)也不会停止。
如果您有任何有关 IEC61000的官方资料、请向我提供吗?