This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:它停止工作的事件再次发生。

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1376590/cc113l-the-incident-where-it-stops-working-has-been-reproduced

器件型号:CC113L

工具与软件:

CC113L 停止工作的事件再次发生。
在静电容差测试中、它将在2级停止工作(接触电压:4kV、空气电压:4kV)。

我们将 CC113L 替换为 RXC101、进行相同的测试、即使在4级(接触放电:8kV、空气放电:15kV)也不会停止。

如果您有任何有关 IEC61000的官方资料、请向我提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 CC113L 数据表所示、射频引脚的 ESD 性能较差。 如果您有基于 CC113L 的系统、让用户可以触碰天线、我强烈建议添加系统级 ESD 保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 GhostOf 所述、如果用户可能接触天线、建议在此处使用系统级 ESD 保护。

    数据表的 P1列出了 CC113L 测试符合的标准、第4.2节说明了处理额定值。

    此致、

    Zack