This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:在433 MHz 范围内工作的晶振速度建议(26MHz 与27MHz)以及接收器灵敏度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1381580/cc1110-cc1111-crystal-speed-suggestion-26mhz-vs-27mhz-for-operating-in-433-mhz-range-and-receiver-sensitivity

器件型号:CC1110-CC1111

工具与软件:

您好!  

我是一名试图通过 CubeSat 设计学习射频的本科生。 我们的 TT&C PCB 由以前的卫星设计继承而来。  

在该电路板上、我们使用连接到引脚 XOSC_Q1的27 MHz FOX924晶体振荡器作为基准信号、而不连接 XOSC_Q2。  

在 swr046a 参考设计中、我参见 NX3225GA-26.000MHZ-EXS00A-CG01972、这是一种26 MHz 晶体振荡器、连接到引脚 XOSC_Q1和 XOSC_Q2。  

我有两个问题:  

1.两种模式之间的区别是什么 说明了如何确定哪一种更适合特定操作设置(例如空间中的 RF)、或者它们是相同的且没有区别。  

  • 将外部晶体振荡器用作 HS XOSC、如9.3节"晶体 与"所述
  • 使用外部晶振作为参考信号、如9.4节中描述的参考信号。  

2.  - 26 MHz 或27 MHz 的433 MHz 操作范围的建议晶体速度是多少?  

  • 我在一些 CC11xx 数据表中可以发现、对于 e 863至870 MHz 范围、"建议在频率低于869 MHz 时使用26 MHz 晶体、在频率高于869 MHz 时使用27 MHz 晶体。" 出于法规合规性原因或任何其他原因、433 MHz 工作范围对晶体速度有任何建议?  
  • 我只能在 CC1110数据表的6.2部分中找到26 MHz 的灵敏度测量值、而不能找到27MHz 的灵敏度测量值。 如果您建议27 MHz 在 PLL 灯打开/校准时间和 RX-TX 切换时间方面更好、 您能否提供433 MHz 范围内27MHz 的一些灵敏度值?  
  • 我还发现 https://www.ti.com/lit/an/swra122d/swra122d.pdf?CC11xx=1719831046973&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ts 灵敏度与频率偏移间的关系和晶体精度表很有用。 如果可用、 您能否提供 433 MHz 范围内灵敏度与频率偏移间的关系图/测量结果?  

谢谢您的回答!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:TCXO 通常用于需要较窄带宽、因此允许有限 ppm 变化的设计。 由于 CC11xx 不是窄带器件、因此 XTAL 是使用的典型方法(并且更便宜、这在这里不是个问题)。 请参阅您链接到的应用手册中的计算。  

    2:我会将芯片设置为 TX 模式、并查看杂散以获得您计划使用的确切频率。 相同的杂散也将出现在 RX 中、如果您的频带内具有这些杂散、则灵敏度会较差。 对于某些频率、其最佳频率可能在26到27 MHz 之间。