工具与软件:
您好!
我是一名试图通过 CubeSat 设计学习射频的本科生。 我们的 TT&C PCB 由以前的卫星设计继承而来。
在该电路板上、我们使用连接到引脚 XOSC_Q1的27 MHz FOX924晶体振荡器作为基准信号、而不连接 XOSC_Q2。
在 swr046a 参考设计中、我参见 NX3225GA-26.000MHZ-EXS00A-CG01972、这是一种26 MHz 晶体振荡器、连接到引脚 XOSC_Q1和 XOSC_Q2。
我有两个问题:
1.两种模式之间的区别是什么 说明了如何确定哪一种更适合特定操作设置(例如空间中的 RF)、或者它们是相同的且没有区别。
- 将外部晶体振荡器用作 HS XOSC、如9.3节"晶体 与"所述
- 使用外部晶振作为参考信号、如9.4节中描述的参考信号。
2. - 26 MHz 或27 MHz 的433 MHz 操作范围的建议晶体速度是多少?
- 我在一些 CC11xx 数据表中可以发现、对于 e 863至870 MHz 范围、"建议在频率低于869 MHz 时使用26 MHz 晶体、在频率高于869 MHz 时使用27 MHz 晶体。" 出于法规合规性原因或任何其他原因、433 MHz 工作范围对晶体速度有任何建议?

- 我只能在 CC1110数据表的6.2部分中找到26 MHz 的灵敏度测量值、而不能找到27MHz 的灵敏度测量值。 如果您建议27 MHz 在 PLL 灯打开/校准时间和 RX-TX 切换时间方面更好、 您能否提供433 MHz 范围内27MHz 的一些灵敏度值?
- 我还发现 https://www.ti.com/lit/an/swra122d/swra122d.pdf?CC11xx=1719831046973&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ts 灵敏度与频率偏移间的关系和晶体精度表很有用。 如果可用、 您能否提供 433 MHz 范围内灵敏度与频率偏移间的关系图/测量结果?
谢谢您的回答!!