This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:MSK 和 GFSK 中是否一致检测?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1110-CC1111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374280/cc1110-cc1111-detection-coherently-or-non-coherently-in-msk-and-gfsk

器件型号:CC1110-CC1111
Thread 中讨论的其他器件:CC1101

工具与软件:

您好!  

我是一名本科生、正在通过 CubeSat 设计学习射频。  在先前设计中传递的通信 PCB 上、有 CC1110收发器。  

当我尝试验证链路预算计算时、我注意到无论检测是相干还是非相干、EB/N0计算都会不同。 那么、我的问题是:


CC1110或 CC1101接收器是否一致或非一致检测调频?  

我浏览过这里的多个论坛、找到了一个 关于噪声系数和 SNR 的论坛、但仍然 与我的问题不太接近。  

要发生 M-ary FSK 的相位同调解调、必须有一些 锁相环作为反馈 变为混频器。 以下是我读完 一些通信理论教科书后的理解:  


但是、我在图9中没有看到任何 PLL 反馈环路。 CC1101数据表中的简化框图

数据表中确实提到了 PLL 开启时间等   PLL 是否仅用于频率 合成器? 而不是在任何相干相位检测中进行?  

如果您能提供详细的方框图、那太棒了!  

或者、如果您可以回答:

3)在 CC1110接收器上是否一致或不一致地检测到 GFSK?  

在 CC1110接收器上是否一致或不一致地检测到 MSK?  


非常感谢您的观看!