This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:P7的行为与 P2不同、复位后会停止

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1388479/cc1352p7-p7-does-not-behave-like-p2-and-stalls-after-reset

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件: CC1352P

工具与软件:

您好!

在使用基于 CC1352P2的定制硬件之后、由于客户的要求不断提高、我们现在使用的是最新的 P7版本、该版本的闪存和 RAM 资源更多。 但这些单元似乎不再起作用、并且就在复位后出现错误。 通过跟踪连接到定制 HW 的 LaunchPad 开发板、流程到达此函数并在该函数处停止:
空 ThisLibraryIsFor_CC13x2_CC26x2_HwRev20And Later_Halt IRFViolated (空)

 if (! Info_Chip 4.42ilyIS_CC13x2_CC26x2 ()||(! Info_Hw visionis_gTEQ_2_0 ())
 {
  while (1)
  {
   //该 driverlib 版本适用于 CC13x2/CC26x2修订版2.0和更高版本的芯片。
   //什么都不做-永远住在这里
  }
 }
}
类似的行为也出现在较旧的芯片版本低于 E (几年前)的情况、但我们实际上不知道如何解决它。 一些想法? 需要帮助吗?

注:芯片上的标记如下(请检查 pic):

CC1352

P74.

TI 2B8 B

APZH G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 SDK 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    CCS = 12.4.0.00007

    SDK = simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

    现在、我将测试一个 P7示例、用我的代码将其清空、然后检查:这是一个正确的晶振吗?

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、你好

    您是说使用所显示的芯片(CC1352P7、修订版 b)和  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17您会陷入 ThisLibraryIsFor Later_Halt ViolfI?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    是的、没错。 如果我使用 P2处理器、就不会出现问题、只会出现与  CC1352P7 Rev. B 在那里挂着。 我真的不知道如何解决这个问题,我们有几天的时间来交付我们的产品。

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应将 CC1352P 工程和可执行文件与 CC1352P7器件一起使用。  

    您需要为正确的器件选择"Build your project (构建项目)"。

    如果您获取 SDK 中的默认 CC1352P7示例之一并进行下载、您会看到任何问题吗?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    此问题似乎已经消失、但 CCS 调试器速度非常慢:是不是正确?
    真诚的路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想不出任何可能减慢调试器速度的事情。

    Siri