This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在 CCS 中设置1200MHz 频率。

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1359516/cc1312r-how-to-set-the-1200mhz-frequency-in-ccs

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

各位专家、您好!

请参阅基本 RX 和 TX (基本 RX 和 TX (TI.com))的任务3、我在 CCS 的 SysConfig 中设置1216 MHz、但无法编译。

我使用频谱分析仪测量了频率、可以在 Smart RF Studio 中设置1216 MHz。

用户指南(专有射频用户指南(TI.com))指出可将 Smart RF Studio 生成的设置导入到 CCS 中、但我不确定具体过程。

请告诉我如何导入它们。

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    请重新上传您的图片吗? 它已损坏、我无法查看。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    感谢您的答复。 我已重新上传图像、请进行检查。

    如果您看不到图像、请告知我推荐的图像格式。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    要使用从 SmartRF Studio 导出的设置、请参阅以下内容。

    1.首先、回顾基本 RX 和 TX SimpleLink Academy 培训:  

    然后参考以下文档来实施您的特定频段和设置:

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    感谢您的答复。

    我导出了 SmartRF Studio 7设置、能够获得 smartrf_settings.c 和 smartrf_settings.h

    根据提供的信息、我无法了解如何将该信息导入 CCS。

    我想知道如何进口的具体程序。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    此处的文档说明了如何操作: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/sysconfig/proprietary-rf-driver.html#adding-rf-settings

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    很抱歉、我们找不到。

    您能告诉我在链接中的什么位置可以找到安装方法吗? 您能给我们看一下写入内容的屏幕截图吗?

    此致、

    Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    您是否意味着您无法访问我链接到的文档?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试遵循该指南并在 syscfg 中进行更改。 显然、说明不适用于

    版本 I 的旧版本、即12.7.00001。

    在 syscfg 中有3个频段和配置的表示

    尝试添加 cusom 配置会出现"Add custom (0 available)"(添加定制(0可用))

    779 - 930商品为"定制"商品

    如果我尝试修改该 Phy、如果我将频率更改为1200MHz 频率、它将发出警告。

    它说我需要"许可"。 我怎样才能得到它??

    因此、我无法添加堆栈/频带、也不允许修改现有的。

    但是、如果我将其关闭并重新打开、它会保留该值。 该 PHY 以红色标记

    带一个 X 的点。 构建不起作用。

    那么、如何更改实验室测试的频带和频率?

    我可以使用 rfStudio 7在这些频率下进行发送和接收、但如何进行覆盖

    设置来实现该功能?

    rfParam 结构中的项目无法访问。

    我通过复制 ti_radio_config 文件、尝试了另一个 TI 说明如何实现该功能的说明、和

    尝试了禁用 syscfg 生成的文件、该文件在该版本的 CCS 中不起作用

    但破坏了文件结构中的某些内容、使 med 构建错误引用.meta

    目录。 我必须删除入口示例、然后重新导入、以恢复868MHz 的运行、

    这个系统运作良好。

    我需要研究1200MHz 频带中发射频谱、然后取

    SA 读数以了解我的项目是否可行。 我需要对自定义硬件进行编程。

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    对于延误深表歉意、夏季期间的支助更加有限。

    有关如何在 CCS 中实现此功能(主要步骤是禁用 SysConfig)、请参阅以下 Arthur 的回复、并查看该线程以了解更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1162018/launchxl-cc1352p-how-to-enable-disable-high-pa-in-sysconfig/4377939#4377939

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    我实际上已经解决了其中的大部分问题、所以我让 SysConfig 将无线电设置为868MHz、然后我在"运行时"中更改所需的参数、方法是在请求中设置各种属性。

    这样、SysConfig 就会认为我正在执行一些受支持的操作、而我正在执行我想要的操作。

    总之、我认为1054-1315频段是 TI 孤立的、但有解决办法。

    现在、我正在努力处理平衡-非平衡变压器/滤波器中的无源器件。 我有一个868模块

    关键元件后、使用1/2波长的微型同轴电缆构建了一个平衡-非平衡变压器。

    这会产生+8.5dBm、低了几 dB、但可能是由于不理想

    同轴电缆阻抗等 我们将尝试将 cc1312移植到具有合适的 PCB 上

    平衡-非平衡变压器由微带制成、在这里我们可以调整阻抗并吸收的电抗

    通过改变长度来改变输出。 这可能需要花费一些迭代、但"黑客"表明了这一点

    这确实是可能的。

    我预计在该频段内可达到相似的性能、除非使用硅、否则可能会达到-1dB

    在某些版本中、这实际上可以管理2400 MHz、但有限制。

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 未针对某些应用进行优化-这是您提出的有价值的观点。

    目前、我们没有优化的1200 MHz BOM -但是、我不认为有任何原因无法使用具有重新优化 BOM 的 CC1312R 参考设计(不应该需要使用同轴电缆的微带平衡-非平衡变压器或"顶置"平衡-非平衡变压器)。

    此处的限制因素是资源、因为为"新"频带生成参考设计需要付出极大的努力。 我需要检查一下我们可以在这里提供什么样的硬件支持。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了两个868个模块、这是一项乏味的精密工作、因为放置的组件是0402或 somesuch。 组件值经过调整、在新频率下具有与868相同的阻抗。 第一种解决方案已经过测试、它可以提供大约4dBm 的输出功率、而使用同轴电缆平衡-非平衡变压器时可以提供8.25dBm 的输出功率。 我现在要在不同的频率下测试它们、以确定平衡-非平衡变压器的最终位置。 我将在本主题中报告调查结果、以便其他人不必重复此工作。

    S 参数肯定会有所帮助!!! 有这样的工作的工具!!!

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们现在还没有资源用于处理1200 MHz 频段的硬件设计-如果需求足够高、则会更加优先、但这是当前状态。

    如果/当我们能够进行开发时、它将使用与其他参考设计(分立式解决方案)相同的拓扑。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Zack、

    我了解业务的运作方式。 就硬件而言、我们已经构建了具有分立式平衡-非平衡变压器的模块、但我们尚未准备好发布结果、需要进行一些修改、还需要进行频谱分析以量化杂散和谐波。 我想这可以在一两周内完成。

    与 TI 和 CC1312的合作体验好坏参半。 有些方面是非常积极的、例如回读(以 dBm 为单位)的 RSSI 计(这可以简化测试和评估)。 RF Studio 7对芯片参数有很多帮助。 我看到在这个项目中有很多好的想法。 尽管有大量信息可用、但很难准确确定哪个文档包含您需要处理特定问题的内容。

    我们有一个测试链路在运行、这表示接近理论值、比可达到的差约7dB。 在完成平衡-非平衡变压器和滤波器设计并进行验证后、我们认为至少有几 dB 的改进。 我们的仪器与 IC +固件所说的一致性多次让我们感到惊喜。

    版本 V 1.0的固件很快就准备好了,还有一些小问题。

    此致、

    Gullik