主题中讨论的其他器件:SysConfig、
各位专家、您好!
请参阅基本 RX 和 TX (基本 RX 和 TX (TI.com))的任务3、我在 CCS 的 SysConfig 中设置1216 MHz、但无法编译。

我使用频谱分析仪测量了频率、可以在 Smart RF Studio 中设置1216 MHz。
用户指南(专有射频用户指南(TI.com))指出可将 Smart RF Studio 生成的设置导入到 CCS 中、但我不确定具体过程。
请告诉我如何导入它们。
此致、
Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
请参阅基本 RX 和 TX (基本 RX 和 TX (TI.com))的任务3、我在 CCS 的 SysConfig 中设置1216 MHz、但无法编译。

我使用频谱分析仪测量了频率、可以在 Smart RF Studio 中设置1216 MHz。
用户指南(专有射频用户指南(TI.com))指出可将 Smart RF Studio 生成的设置导入到 CCS 中、但我不确定具体过程。
请告诉我如何导入它们。
此致、
Lee
您好、Lee:
要使用从 SmartRF Studio 导出的设置、请参阅以下内容。
1.首先、回顾基本 RX 和 TX SimpleLink Academy 培训:
然后参考以下文档来实施您的特定频段和设置:
此致、
Zack
您好、Lee:
此致、
Zack
我已尝试遵循该指南并在 syscfg 中进行更改。 显然、说明不适用于
版本 I 的旧版本、即12.7.00001。
在 syscfg 中有3个频段和配置的表示
尝试添加 cusom 配置会出现"Add custom (0 available)"(添加定制(0可用))
779 - 930商品为"定制"商品
如果我尝试修改该 Phy、如果我将频率更改为1200MHz 频率、它将发出警告。
它说我需要"许可"。 我怎样才能得到它??
因此、我无法添加堆栈/频带、也不允许修改现有的。
但是、如果我将其关闭并重新打开、它会保留该值。 该 PHY 以红色标记
带一个 X 的点。 构建不起作用。
那么、如何更改实验室测试的频带和频率?
我可以使用 rfStudio 7在这些频率下进行发送和接收、但如何进行覆盖
设置来实现该功能?
rfParam 结构中的项目无法访问。
我通过复制 ti_radio_config 文件、尝试了另一个 TI 说明如何实现该功能的说明、和
尝试了禁用 syscfg 生成的文件、该文件在该版本的 CCS 中不起作用
但破坏了文件结构中的某些内容、使 med 构建错误引用.meta
目录。 我必须删除入口示例、然后重新导入、以恢复868MHz 的运行、
这个系统运作良好。
我需要研究1200MHz 频带中发射频谱、然后取
SA 读数以了解我的项目是否可行。 我需要对自定义硬件进行编程。
Gullik
尊敬的 Gullik:
对于延误深表歉意、夏季期间的支助更加有限。
有关如何在 CCS 中实现此功能(主要步骤是禁用 SysConfig)、请参阅以下 Arthur 的回复、并查看该线程以了解更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1162018/launchxl-cc1352p-how-to-enable-disable-high-pa-in-sysconfig/4377939#4377939
此致、
Zack
谢谢 Zack、
我实际上已经解决了其中的大部分问题、所以我让 SysConfig 将无线电设置为868MHz、然后我在"运行时"中更改所需的参数、方法是在请求中设置各种属性。
这样、SysConfig 就会认为我正在执行一些受支持的操作、而我正在执行我想要的操作。
总之、我认为1054-1315频段是 TI 孤立的、但有解决办法。
现在、我正在努力处理平衡-非平衡变压器/滤波器中的无源器件。 我有一个868模块
关键元件后、使用1/2波长的微型同轴电缆构建了一个平衡-非平衡变压器。
这会产生+8.5dBm、低了几 dB、但可能是由于不理想
同轴电缆阻抗等 我们将尝试将 cc1312移植到具有合适的 PCB 上
平衡-非平衡变压器由微带制成、在这里我们可以调整阻抗并吸收的电抗
通过改变长度来改变输出。 这可能需要花费一些迭代、但"黑客"表明了这一点
这确实是可能的。
我预计在该频段内可达到相似的性能、除非使用硅、否则可能会达到-1dB
在某些版本中、这实际上可以管理2400 MHz、但有限制。
此致、
Gullik
SysConfig 未针对某些应用进行优化-这是您提出的有价值的观点。
目前、我们没有优化的1200 MHz BOM -但是、我不认为有任何原因无法使用具有重新优化 BOM 的 CC1312R 参考设计(不应该需要使用同轴电缆的微带平衡-非平衡变压器或"顶置"平衡-非平衡变压器)。
此处的限制因素是资源、因为为"新"频带生成参考设计需要付出极大的努力。 我需要检查一下我们可以在这里提供什么样的硬件支持。
此致、
Zack
我修改了两个868个模块、这是一项乏味的精密工作、因为放置的组件是0402或 somesuch。 组件值经过调整、在新频率下具有与868相同的阻抗。 第一种解决方案已经过测试、它可以提供大约4dBm 的输出功率、而使用同轴电缆平衡-非平衡变压器时可以提供8.25dBm 的输出功率。 我现在要在不同的频率下测试它们、以确定平衡-非平衡变压器的最终位置。 我将在本主题中报告调查结果、以便其他人不必重复此工作。
S 参数肯定会有所帮助!!! 有这样的工作的工具!!!
此致、
Gullik
好的、Zack、
我了解业务的运作方式。 就硬件而言、我们已经构建了具有分立式平衡-非平衡变压器的模块、但我们尚未准备好发布结果、需要进行一些修改、还需要进行频谱分析以量化杂散和谐波。 我想这可以在一两周内完成。
与 TI 和 CC1312的合作体验好坏参半。 有些方面是非常积极的、例如回读(以 dBm 为单位)的 RSSI 计(这可以简化测试和评估)。 RF Studio 7对芯片参数有很多帮助。 我看到在这个项目中有很多好的想法。 尽管有大量信息可用、但很难准确确定哪个文档包含您需要处理特定问题的内容。
我们有一个测试链路在运行、这表示接近理论值、比可达到的差约7dB。 在完成平衡-非平衡变压器和滤波器设计并进行验证后、我们认为至少有几 dB 的改进。 我们的仪器与 IC +固件所说的一致性多次让我们感到惊喜。
版本 V 1.0的固件很快就准备好了,还有一些小问题。
此致、
Gullik