工具与软件:
尊敬的团队:
我用计算 RSSI 有点困惑

天线的信号强度为-110dB、并由 LNA 以20dB 的增益放大
现在什么应该是 RSSI?
-110 + 20 = 90或-110
LNA 是否提高了射频灵敏度?
我使用19.2Kbps 空气数据速率、因为 cc1125数据表接收灵敏度应为-110db (大约)
在我的测试设置中、如果我向天线端口提供-110信号、cc1125会接收到信号、但如果信号降低1db (-111db)、它不会接收到任何数据。
现在问题是我的板的接收灵敏度是多少、-110dB 或-110 +20 (LNA 增益)=90dB