This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:具有 LNA 增益的 RSSI 计算

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1396715/cc1125-rssi-calculation-with-lna-gain

器件型号:CC1125

工具与软件:

尊敬的团队:

我用计算 RSSI 有点困惑

天线的信号强度为-110dB、并由 LNA 以20dB 的增益放大

现在什么应该是 RSSI?

-110 + 20 = 90或-110

LNA 是否提高了射频灵敏度?  

我使用19.2Kbps 空气数据速率、因为 cc1125数据表接收灵敏度应为-110db (大约)

在我的测试设置中、如果我向天线端口提供-110信号、cc1125会接收到信号、但如果信号降低1db (-111db)、它不会接收到任何数据。

现在问题是我的板的接收灵敏度是多少、-110dB 或-110 +20 (LNA 增益)=90dB   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    灵敏度的提高还将取决于 LNA 的噪声系数、而不仅仅是增益。 您所使用的 LNA 的噪声系数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QPL9547 LNA 的噪声系数小于.3dB、

    根据给定数据、请告知我 RSSI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    理论上、 根据增益为19.5dB 和噪声系数为0.3dB 的 LNA、您应该会看到灵敏度提高大约5-6 dB。

    您如何将信号馈送到天线端口? 是 SMA 电缆还是进行辐射测试?

    CC1125和 LNA 是否位于同一 PCB 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是具有 CC1125 + LNA +射频开关+ SMA 连接器的单板

    通过传导方式(射频电缆)馈送信号、它不是辐射信号

    以及为什么5-6 dB 改进理论上仅应是19 dB