This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:采用和不采用外部功率放大器的 CC1352R 最大传输功率、以低于千兆赫的传输频率运行

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1352R, CC1352P, CC1190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1398256/cc1352r-max-transmission-power-of-cc1352r-with-and-without-external-power-amplifier-in-sub-giga-hz-transmission

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352PCC1190、CC1352P7

工具与软件:

尊敬的担忧:

敬请告知我们、 在低于千兆赫的传输频率下、使用和不使用外部功率放大器的 CC1352R 的最大传输功率是多少。 另外、如果可能、请参考设计参考、以集成外部功率放大器与 CC1352R

此致、

Nitish.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352R 来自 Sub-GHz PA 的输出功率为14dBm。 如果需要更高的输出功率、则  可以选择 CC1352P。 CC1352P 具有能够以20dBm 传输的高功率 PA。

    您可以在此处找到可用作参考设计的 Launchpad:

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352R1

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P

    您在寻找什么输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明当您采用"CC1352R 具有 Sub-GHz PA 的14dBm 输出功率"这种说法时、是否意味着我们可以在不使用外部功率放大器的情况下获得14dBm 的输出功率、或者如果是 CC1352R、我们需要使用外部功率放大器来获得14dBm 的输出功率。  

    我们不能使用 CC1352P、因为德州仪器(TI)未发布无线 MBUS 堆栈、因此我们建议使用 CC1352R。

    我们的要求是将其用于无线 MBUS 和 WiSun。  

    对于您的问题"您在寻找什么输出功率?" ,我们的要求是30dBm ,但有20我们可以设计我们的设备的推理版本。  您能向我们推荐一下 TI 提供的能获得30dBm 输出并能在无线 MBUS 和 WiSun 上进行通信的芯片组吗? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352R 不需要外部 PA 即可从 Sub-1GHz PA 达到+14dBm 输出功率(如所述  CC1352R 数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs196 )。

    如果您无法使用 CC1352P、则可以将 CC1352R (如果仅需要 Sub-1GHz 运行、则为 CC131x 器件)与 CC1190 ( CC1190数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs089 )在-950 MHz 频段内达到+27dBm 输出功率。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:  

    由于我们的目标是达到30 dBm、您能 告诉我们如何实现这一点吗? 也可以使用  带 CC1352P7的 CC1190  对于 WiSun 通信、以及通过此组合可实现的最大输出功率大小。 我们愿意使用其他能够实现30dBm 输出功率的芯片组、并采用无线 MBUS 和 WiSun 的通信协议。

    此致

    Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitish:

    根据之前的回复、您最多可以联系 +27 dBm 使用具有 CC1190的 CC1352P7 -所有低于1GHz 的 CC131x 和 CC135x 器件在使用 CC1190时都是如此。

    我不知道您的应用所需的 Sub-1GHz 频段、但将 CC131x 或 CC135x 器件与 Skyworks FEM (或其他供应商)相结合可以达到这一目的 +30dBm (传导)输出功率。 例如、请参阅 Richard 对此主题的回复: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/624019/cc1350-design-reference-with-skywork-65364-21 

    为了阐明不同 CC131x 和 CC135x 器件之间的硬件差异、值得查看应用手册  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814

    此致、

    Zack