This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:TDI 和 TDO 作为 GPIO

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1405931/cc1354p10-tdi-and-tdo-as-gpio

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

尊敬的 TI:
我需要在 zeegbee 应用中使用 CC1354P 的所有 GPIO。
TDO/DIO16和 TDO/DIO17也连接到编程 JTAG 连接器。

1) 1)我是否可以将 TDO/DIO16和 TDO/DIO17引脚用作带有外部上拉电阻器的数字输入?
2-)我可以在 CCS 中配置 JTAG 来与两个引脚配合使用吗? 这样 TDO/DIO16和 TDO/DIO17在编程/调试期间不会受到影响。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 albgarc、

    1) 1)可以、您可以将这些引脚用作数字输入。 请查阅技术参考手册中的表15-2以了解其规范。

    2) 2)默认情况下、该器件将在2引脚 cJTAG 中启动(如技术参考手册中所示)。 除非您选择使用4引脚 cJTAG、否则引脚不会受到影响。

    此致、

    Arthur