工具与软件:
根据数据表、我将在空项目中使用此代码在 DIO8到 DTB3引脚上产生1Hz 输出:
//...
/*
*在 Board_init ()之后添加以下内容;
*确保下方使用的 IOID 未被 PIN 或中的任何条目使用
*板级配置文件中的 GPIO 表。
*时钟源可以使用恒定 clockSrc 进行切换。
*/
// uint8_t clockSrc = 0xC;//对于 HF 晶体时钟除以8
uint8_t clockSrc = 0xF;//对于 LF 晶振时钟
//首先将输出驱动为低电平
GPIO_setConfig (8、GPIO_CFG_OUTPUT | GPIO_CFG_OUT_LOW);
//配置 IOC.IOC3.PORTCFG MMR 以选择 DTB
HWREG (IOC_BASE + IOC_O_IOC3)&&~IOC_IOC3_PORTCFG_M;
HWREG (IOC_BASE + IOC_O_IOC3)|= IOC_IOC3_PORTCFG_DTB;
//确保在 IOC 中选择 DTB 多路复用器(如果需要
//源时钟 IP)在 DTB0上被驱动时复位。
// ULLSEL 多路复用选择(选择 CKMD)
HWREG (IOC_BASE + IOC_O_DTBCFG)&=~IOC_DTBCFG_ULLSEL_M;
HWREG (IOC_BASE + IOC_O_DTBCFG)|= 0x1 << IOC_DTBCFG_ULLSEL_S;// 0x1将 CKMD 路由到 DTB3
//启用 IOC.DTBOE.EN0
HWREG (IOC_BASE + IOC_O_DTBOE)&&~IOC_DTBOE_EN3_M;
HWREG (IOC_BASE + IOC_O_DTBOE)|= IOC_DTBOE_EN3_EN;
//选择要在 DTB3上输出的时钟(CKMD)(DTB[0])
HWREG (CKMD_BASE + CKMD_O_DTBCTL)且=~CKMD_DTBCTL_CLKSEL_M;
HWREG (CKMD_BASE + CKMD_O_DTBCTL)|=(clockSrc)<< CKMD_DTBCTL_CLKSEL_S;
//启用 DTB 输出
HWREG (CKMD_BASE + CKMD_O_DTBCTL)并且=~CKMD_DTBCTL_EN_M;
HWREG (CKMD_BASE + CKMD_O_DTBCTL)|= CKMD_DTBCTL_EN;
//...
这段代码中有什么问题? 我无法生成1Hz 输出。