This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:低于1GHz 论坛

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1407419/cc2340r5-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

DIO19能够采用 RKP (5x5)封装提供时钟输出并多路复用为 DTB0。

但是、在 RGE(44x4)封装中、我找不到多路复用为 DTB0的任何 DIO 引脚。 以便我可以通过该引脚输出时钟信号?

那么、在 RGE (4x4)封装中、时钟输出应该考虑什么 DIO 引脚?

我也在另一篇文章(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1402955/cc2340r5-1-hz-output-on-dio8-pin-in-rge-package/5388138#5388138)中提出了这一问题

等待一个富有成果的反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    要回答您的问题、我需要来自今天不在办公室的专家的帮助(今天是美国的国庆节)。

    请耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh:

    内部时钟仅路由至 DTB0。 DTB0仅在5x5 RKP 封装中可用。

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    因此、我们无法将任何 DIO 引脚用于4x4封装的时钟输出、因为没有 DIO 引脚复用为 DTB0。 它只提供5x5封装。

    等待富有成效的反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DTB0被用于输出内部时钟。 正如 Jake 所提到的、这在您选择的器件上是无法实现的。

    还有其他方法可以在 GPIO 上输出时钟-尤其是在需要低频时钟时。

    此外、您可以配置引脚以输出 PWM、如示例中所示 \examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\drivers\pwmled1

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从设计师那里找到了一些其他细节。 对于时钟、有一个额外的选项可以将它们驱动至 DTB13/DIO12。 在这种情况下、您可以设置 IOC:DTBCFG。 PADSEL 设置为0x5以输出 DTB0至 DTB13:

    在本例中、您可以观察32kHz 时钟。 如果您希望观察更快的时钟、则需要设置 IOC:DTBCFG。 DTB0DIV 并观察分频时钟(直接使用 DTB0时或对于32kHz 等慢时钟时不需要此操作)。

    BR、

    周杰