工具与软件:
DIO19能够采用 RKP (5x5)封装提供时钟输出并多路复用为 DTB0。
但是、在 RGE(44x4)封装中、我找不到多路复用为 DTB0的任何 DIO 引脚。 以便我可以通过该引脚输出时钟信号?
那么、在 RGE (4x4)封装中、时钟输出应该考虑什么 DIO 引脚?
等待一个富有成果的反应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我从设计师那里找到了一些其他细节。 对于时钟、有一个额外的选项可以将它们驱动至 DTB13/DIO12。 在这种情况下、您可以设置 IOC:DTBCFG。 PADSEL 设置为0x5以输出 DTB0至 DTB13:

在本例中、您可以观察32kHz 时钟。 如果您希望观察更快的时钟、则需要设置 IOC:DTBCFG。 DTB0DIV 并观察分频时钟(直接使用 DTB0时或对于32kHz 等慢时钟时不需要此操作)。
BR、
周杰