This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:FCC 测试

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1408952/cc1312psip-fcc-testing

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我已在 SysConfig 中设置选项、以根据传感器/收集器示例在我的项目中启用认证测试模式。  我有一个原型、已安装映像、并希望使用监听器看到一些流量。  我没有看到任何东西表明它正在从传感器传输数据。  我需要对我们制造的器件进行 FCC 测试。  我是否需要对我的设置执行进一步操作?  我 通常在非信标模式下将数据与 freq.s 一起用于908.2-908.4 、将功率设置为19dbM。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定原因、但重新加载两个设备后、我能够在监听器上看到一些流量。  它看起来像是来自传感器的两条大小消息。  一个长度为14、另一个长度为17、反复重复。  如果在 FCC 测试模式方面还有任何其他建议、我希望提供一些反馈。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您使用哪个 PHY 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是5kbps 的 SimpleLink 远距离产品。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    CC1312PSIP 已通过 FHSS 模式(而非非信标模式)使用 TI 15.4 Stack 进行了认证。 为了重复使用认证、必须使用 FHSS 模式。

    在认证模式下、当前存在一个错误、使其只传输1个数据包而传输2个数据包。

    您可以在 sensor.c 文件中实现以下修复:

    In sensor.c 
    
    In Sensor_sendMsd add a check and transmit only if it is Ramp data. 
    
    // FOR CERTIFICATION ONLY TRANSMIT RAMP DATA?
    
    if(type == Smsgs_cmdIds_rampdata)
    
        {
    
            if(ApiMac_mcpsDataReq(&dataReq) == ApiMac_status_success)
    
           
    
    {             ret = true;         }
            else
    
            {
    
                /* Send the message */
    
                // FOR CERTIFICATION ONLY TRANSMIT RAMP DATA?
    
                /* handle transaction overflow by retrying */
    
                if(type == Smsgs_cmdIds_rampdata)
    
               
    
    {                 Ssf_setReadingClock(configSettings.reportingInterval);             }
            }

    以下应用手册提供了有关符合 FCC 标准的 TI 15.4 stack 跳频模式的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/swra529a/swra529a.pdf

    此外、还在编写应用手册、详细了解如何重复使用 CC1312PSIP 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    关闭该主题、因为我们现在可以通过电子邮件直接联系。