主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
我已在 SysConfig 中设置选项、以根据传感器/收集器示例在我的项目中启用认证测试模式。 我有一个原型、已安装映像、并希望使用监听器看到一些流量。 我没有看到任何东西表明它正在从传感器传输数据。 我需要对我们制造的器件进行 FCC 测试。 我是否需要对我的设置执行进一步操作? 我 通常在非信标模式下将数据与 freq.s 一起用于908.2-908.4 、将功率设置为19dbM。
谢谢!
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我已在 SysConfig 中设置选项、以根据传感器/收集器示例在我的项目中启用认证测试模式。 我有一个原型、已安装映像、并希望使用监听器看到一些流量。 我没有看到任何东西表明它正在从传感器传输数据。 我需要对我们制造的器件进行 FCC 测试。 我是否需要对我的设置执行进一步操作? 我 通常在非信标模式下将数据与 freq.s 一起用于908.2-908.4 、将功率设置为19dbM。
谢谢!
Kevin
尊敬的 Kevin:
CC1312PSIP 已通过 FHSS 模式(而非非信标模式)使用 TI 15.4 Stack 进行了认证。 为了重复使用认证、必须使用 FHSS 模式。
在认证模式下、当前存在一个错误、使其只传输1个数据包而传输2个数据包。
您可以在 sensor.c 文件中实现以下修复:
In sensor.c
In Sensor_sendMsd add a check and transmit only if it is Ramp data.
// FOR CERTIFICATION ONLY TRANSMIT RAMP DATA?
if(type == Smsgs_cmdIds_rampdata)
{
if(ApiMac_mcpsDataReq(&dataReq) == ApiMac_status_success)
{ ret = true; }
else
{
/* Send the message */
// FOR CERTIFICATION ONLY TRANSMIT RAMP DATA?
/* handle transaction overflow by retrying */
if(type == Smsgs_cmdIds_rampdata)
{ Ssf_setReadingClock(configSettings.reportingInterval); }
}
以下应用手册提供了有关符合 FCC 标准的 TI 15.4 stack 跳频模式的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/swra529a/swra529a.pdf
此外、还在编写应用手册、详细了解如何重复使用 CC1312PSIP 认证。