Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, CC1311R3, CC1352R, WMBUS
主题中讨论的其他器件: CC1352R、LP-CC1311P3 、 WMBUS
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户希望找到一款 TI Sub-G IC 来满足以下要求:
1.carrier 频率设置:162MHz
2 GMSK 调制 BT 可更改为0.4
请帮助检查是否建议使用 CC1311。
如果没有、请提供建议。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, CC1311R3, CC1352R, WMBUS
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户希望找到一款 TI Sub-G IC 来满足以下要求:
1.carrier 频率设置:162MHz
2 GMSK 调制 BT 可更改为0.4
请帮助检查是否建议使用 CC1311。
如果没有、请提供建议。
谢谢。
您好!
为了便于将来参考、您可以参考支持的射频频带的器件数据表;在本例中为 第8.9节 状态 CC1311R3数据表: https://www.ti.com/lit/swrs256
但是、如果找不到该频带的参考设计、那么在 E2E 上提问当然是个好主意。
是的、它在支持的频率范围内、但我们没有最终设计。 客户可以参考以下涉及初步设计的主题(删除2.4GHz 部分): https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1038017/cc1310-cc1310-cc1312-169-mhz-balum-and-lc-filter-design-guidelines
您可以使用 CC1311R3来实现此目的。
CC112x 收发器还具有适用于169 MHz 的设计: CC1125EM-169 (SWRR100): https://www.ti.com/lit/zip/swrr100
2.调制 BT 不能从 BT = 0.5而改变
此致、
Zack
您好!
我记得有一个专为该频段设计的 CC1352R 设计(CC1352EM-XS169-XS24)、请参阅以下主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1092470/cc1352r-cc1352em-xs169-xs24-reference-design
建议使用此设计。
客户只能将 Sub-1GHz 路径与 CC1311R3结合使用、并将 RX/TX 路径(在上面的设计中是在单端操作中运行的单独 RX/TX 路径)与 SPDT 射频开关结合使用、如在上所实现的那样 LP-CC1311P3 (SPRR488): https://www.ti.com/lit/zip/sprr488
169 MHz 频段的可用设置请参见 SmartRF Studio 7: https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO
此外、 可以在 SmartRF Studio (更改目标配置)中选择 CC1352EM-XS169-XS24设计以正确配置无线电。
169 MHz 设置似乎都是 WMBUS N 模式 PHY、因此这就是已经过测试的。 我们没有用于此频段的其他 PHY 设置。
如果客户未使用这些 PHY 之一、则需要自行查找设置;为此、他们可参考 SWRA682 (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682
对于更改调制 BT、您需要联系 TI 以讨论机会的大小。
此致、
Zack