This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:载波频率设置162MHz 可以吗? 为什么建议工作频率范围不包括162MHz? 是否可以更改 GMSK 调制 BT?

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, CC1311R3, CC1352R, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1412402/cc1311r3-carrier-frequency-setting-162mhz-is-ok-why-suggest-working-frequency-rang-not-include-162mhz-whether-gmsk-modulation-bt-can-be-changed

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: CC1352R、LP-CC1311P3 WMBUS

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户希望找到一款 TI Sub-G IC 来满足以下要求:

1.carrier 频率设置:162MHz  

2 GMSK 调制 BT 可更改为0.4

请帮助检查是否建议使用 CC1311。

如果没有、请提供建议。

谢谢。