Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN、
工具与软件:
您好!
我将使用 CC1352P7开发运行 Wi-SUN 的硬件。 我使用 Launchpad LP-CC1352P7-1:868/GHz 915 MHz 高达20dBm、2.4GHz 高达5dBm 作为参考。
我只是没有在原理图中包含标记为绿色的器件: 
这是否会导致连接问题?
在下方、您可以在我的原理图中看到该内容: 

(1) I 将 R18的电阻降低至10K。
(2)我删除了 X1A 的电容(因为电路无法保持 ifconfig 打开和更明智的堆栈启动)。
(3)现在我可以保持 ifconfig 启动和 wisunstack 启动,但我不能让我的设备连接到另一个。
(4)通过使用 RF-star 模块并将 CC1352P7连接到我的天线、我实现了稳定的连接。
(5)如何强制通过14dBm 差分对进行通信? 我想检查问题是否与"SKY13317-373"芯片的焊接有关。
有什么调试技巧吗?
随附了 PCB 的铜层图以及原理图: