This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:LP-CC1352P7-1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1413983/cc1352p7-lp-cc1352p7-1

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

您好!

我将使用 CC1352P7开发运行 Wi-SUN 的硬件。 我使用 Launchpad LP-CC1352P7-1:868/GHz 915 MHz 高达20dBm、2.4GHz 高达5dBm 作为参考。

我只是没有在原理图中包含标记为绿色的器件:

这是否会导致连接问题?
在下方、您可以在我的原理图中看到该内容:

(1)  I 将 R18的电阻降低至10K。


(2)我删除了 X1A 的电容(因为电路无法保持 ifconfig 打开和更明智的堆栈启动)。

(3)现在我可以保持 ifconfig 启动和 wisunstack 启动,但我不能让我的设备连接到另一个。


(4)通过使用 RF-star 模块并将 CC1352P7连接到我的天线、我实现了稳定的连接。


(5)如何强制通过14dBm 差分对进行通信? 我想检查问题是否与"SKY13317-373"芯片的焊接有关。
有什么调试技巧吗?

随附了 PCB 的铜层图以及原理图:

e2e.ti.com/.../CC1352P7.zip


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinicius:

    当射频传输开始时、如果没有 VDDS 去耦电容器可能会导致器件复位。 参考设计中的所有电容器和铁氧体磁珠(FL1)应包含在您的设计中。 您可以使用示波器来探测 VDDS、以查看问题是否由 VDDS 欠压引起。

    现在、如果您在拆下晶体负载电容器后开始了解更多内容、那么问题可能是晶体 由于负载电容较高而无法启动。 您在使用哪种晶体? 您是否启用或禁用了内部电容器阵列?

    您的板是否已连接到频谱分析仪以查看您是否获得输出且其处于正确的频率?

    您是否尝试过使用电路板上的 Packet Tx 示例并检查是否可以使用 SmartRF Studio 在 LaunchPad 上接收数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先,感谢您的反馈!

    我犯了一个错误、就是在晶体上使用了过高的电容、这样可以防止振荡。 现在、我添加了6.8pF 电容、一切都能按预期运行。

    将频谱分析仪与 SmartRF Studio 配合使用、我能够使该器件按预期在915 MHz 处生成信号。 但是、当我请求恒定的 RX 视图时、器件会冻结并停止响应。 我怀疑射频电源有问题。

    我发现在 VDDR 电路中使用了错误的电感(1.68V)。 将其更改为10uH 后、电路不断显示 RX、我能够看到天线通信按预期发生。

    最后、我运行了一个 Wi-SUN 代码、并能获取两个要连接的器件。