This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:边界路由器和节点之间的 Wi-SUN 连接会定期复位

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-EM-CC1354P10, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1414854/lp-em-cc1354p10-wi-sun-connection-between-border-router-and-node-periodically-resets

器件型号:LP-EM-CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUNSysConfigUNIFLASH

工具与软件:

嗨、团队:

我已经熟悉 Wi-SUN 的工作流程、按照"培训"部分中提供的指南、我注意到、随着节点断开连接和定期重新连接、边界路由器的路由表会不断更新。 我使用的是 Simplelink CC13xx CC26xx SDK - 7.41.00.17和 ns_CoAP_node_src 和 ns_br 示例代码。

这种行为是否应该发生?

此致、
Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    是的、这是预期的、也是必要的。

    如果边界路由器想要向特定节点发送消息、则需要能够确定该节点的路由路径。 如果不更新路由表、则无法成功发送消息。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo!

    我明白了您的观点、但消息 ID 为3的路由表更新表示节点已与边界路由器断开连接(如果我没有错)的信息。 然后 ID 为2的消息表明已重新连接。 如果在此期间我需要与边界路由器和路由器节点通信(一旦该节点不在路由表中、因此它不会接收任何消息)、则 ID 为3的消息与 ID 为2的以下消息之间的"延迟"大约需要1或2分钟、这似乎是一个问题。

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    这通常仅在器件超出范围时发生。

    1.在哪些硬件上运行项目?
    2.您是否在 SysConfig 中修改了"断开连接检测时间"?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    1.我使用 LP-EM-CC1354P10。
    2.否,断开检测时间为默认值:

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduard 您好!

    我设置了两个  LP-EM-CC1354P10、一个是带有 ns_br 示例的边界路由器、另一个是带有 ns_node 示例的路由器节点。  
    在两台设备上启动 Wi-SUN 堆栈后、路由器节点成功加入、我在过去一小时看不到任何断开。 此外、在我们的大型网络测试中、我们从未见过这种行为。

    您能给我详细的步骤来重现它吗? (SDK、项目、无线电设置、设置步骤)

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我使用的是 Simplelink CC13xx CC26xx SDK - 7.41.00.17和 ns_CoAP_node_src 和 ns_br 示例代码。

    Wi-SUN 网络配置为:

    两块 LaunchPad 都放在我的桌面上、因此我认为它与信号质量导致的断开无关。 启动网络的设置是先执行 ifconfig up、然后再启动 wisunstack、将网络配置保留为默认值(PAN ID、网络名称...)。

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    感谢您提供详细信息。

    从第一个屏幕截图中、我可以看到您正在使用129个可用频道中的90个。
    要完全设置相同的网络、您还可以告诉我您排除了哪些信道?

    然后、我将使用与您完全相同的设置再次进行测试。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    当我将区域从 NA 更改为 BZ 时、使用的通道数量会自动配置、我不是手动更改此配置。

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    我将设置更改为 BZ 频带、然后再次进行测试。 在节点加入网络后,我运行了30分钟,我看不到任何连接断开。

    您是否可以擦除电路板、用未修改的示例项目再次将其刷写、然后重新测试?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我擦除了电路板并再次刷写了相同的代码、看起来已经解决了、谢谢。

    我使用 Uniflash 擦除存储器、但是否可以使用 CCS 完成?

    此致、
    Eduardo。