Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN、 SysConfig、 UNIFLASH
工具与软件:
嗨、团队:
我已经熟悉 Wi-SUN 的工作流程、按照"培训"部分中提供的指南、我注意到、随着节点断开连接和定期重新连接、边界路由器的路由表会不断更新。 我使用的是 Simplelink CC13xx CC26xx SDK - 7.41.00.17和 ns_CoAP_node_src 和 ns_br 示例代码。
这种行为是否应该发生?
此致、
Eduardo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我已经熟悉 Wi-SUN 的工作流程、按照"培训"部分中提供的指南、我注意到、随着节点断开连接和定期重新连接、边界路由器的路由表会不断更新。 我使用的是 Simplelink CC13xx CC26xx SDK - 7.41.00.17和 ns_CoAP_node_src 和 ns_br 示例代码。
这种行为是否应该发生?
此致、
Eduardo。
您好、Theo!
我明白了您的观点、但消息 ID 为3的路由表更新表示节点已与边界路由器断开连接(如果我没有错)的信息。 然后 ID 为2的消息表明已重新连接。 如果在此期间我需要与边界路由器和路由器节点通信(一旦该节点不在路由表中、因此它不会接收任何消息)、则 ID 为3的消息与 ID 为2的以下消息之间的"延迟"大约需要1或2分钟、这似乎是一个问题。
此致、
Eduardo。
Eduard 您好!
我设置了两个 LP-EM-CC1354P10、一个是带有 ns_br 示例的边界路由器、另一个是带有 ns_node 示例的路由器节点。
在两台设备上启动 Wi-SUN 堆栈后、路由器节点成功加入、我在过去一小时看不到任何断开。 此外、在我们的大型网络测试中、我们从未见过这种行为。
您能给我详细的步骤来重现它吗? (SDK、项目、无线电设置、设置步骤)
此致、
等等
尊敬的 Theo:
我使用的是 Simplelink CC13xx CC26xx SDK - 7.41.00.17和 ns_CoAP_node_src 和 ns_br 示例代码。
Wi-SUN 网络配置为:
两块 LaunchPad 都放在我的桌面上、因此我认为它与信号质量导致的断开无关。 启动网络的设置是先执行 ifconfig up、然后再启动 wisunstack、将网络配置保留为默认值(PAN ID、网络名称...)。
此致、
Eduardo。