This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:WB-DSSS 120kbps DSSS = 1:2的 DSSS 和 FEC 详细信息

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1415844/cc1312psip-dsss-and-fec-details-for-wb-dsss-120kbps-dsss-1-2

器件型号:CC1312PSIP
Thread 中讨论的其他器件: CC1310

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 WB-DSSS 120kbps 和 DSSS = 1:2迁移到 CC1312PSIP。 由于遗留原因,我需要配置 SiLabs 部件以与之通信,但我无法找到 DSSS Chiping 代码库和 FEC 的详细信息。

您能回答以下问题吗?

1)这种模式的 DSSS Chiping 代码库是什么?

2)切屑码长度是多少?

3)什么是 FEC 1:2 ? 这是卷积编码器吗?  

非常感谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请看一下我们的应用手册、如果您有以下问题、请告诉我: https://www.ti.com/lit/an/swra696a/swra696a.pdf

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经阅读过很多次了。 我不了解 DSSS 在这里是如何实现的:

    我是否正确? 数据通过卷积编码器馈送、用于前向纠错。 每个数据位都会生成两个编码位。 然后、这将进入 DSSS 1:2、后者获取每个已编码位并创建一个两位符号、该符号通过 GFSK 调制器进行传输。

    因此、每个数据位均作为四位无线传输。 1位-> 2个 FEC 位-> 4个 DSSS 位。

    DSSS 将"0"更改为"00"、将"1"更改为"11"?  

    看起来我的旧芯片 DSSS 无法配置为每个数据位仅生成两位符号、但必须是4位符号(大概为2个数据位)。 这是否意味着无线电与此 PHY 配置不兼容?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    当您查看流水线时、数据位首先通过卷积编码器馈送。 已将每个数据位编码为两个编码位。

    在这两个编码位之后被输入到直接序列扩展器。 根据所选的 DSSS 模式、它要么按原样传输这些数据、要么使用最大 DSSS 编码(每个编码位到将要传输的8个编码位)对这些数据进行进一步编码。

    如果您现在想将2个 数据位编码为4位符号、则需要使用 DSSS 模式2。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我的计划是在非 TI 器件的固件中编写 FEC 编码器、以实现兼容性。 关于卷积编码器、您是否有关于在代码中实现这一点的更多信息或帮助?  从图中可以看出 XOR 运算的工作原理、我对此感到困惑。 这样做的重点是能够使用 CC1312PSIP 模块、因为它符合 FCC 标准、并且这是我需要工作的器件、以便我们可以转到该模块并保持与旧产品的兼容性。

    是否存在将卷积编码器输出数据流输出到 GPIO 的方法?

    谢谢!

    我认为这个在线计算器看起来是相同的编码器。 您能确认吗?

    www.ee.unb.ca/.../viterbi3.pl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我无法打开您的链接、您能否共享图像或检查链接?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    部分屏幕截图:

    以及以下 URL:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们的编码器实现是 r=1/2、k=4的标准 Viterbi 编码器。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、这很有帮助。 我可以编写一些软件来从发送端生成卷积编码数据(我实际上不需要对其进行解码)、但目前我正在尝试使用 WB-DSSS 1:1模式并使用预配置的数据与 CC1312PSIP 进行通信。 我需要更多关于 FEC 和 DSSS 的信息(尽管设置为不创建任何样本)。

    回答以下问题将非常有帮助:

    1) 1)假设 FEC 以零开始加载、这三个零是否实际传输?  

    2) FEC 也将在结束时被刷新、这些零是否被传输?

    如果知道如何传输0xAA 有效载荷等、将会非常有帮助。 根据在线计算器:0xAA 生成编码数据:

    1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0

     其中包括前导零、但没有结尾零。

    3)最后,DSSS 文档指出有端接位。 到底是什么?

    总之、在使用 WB-DSSS 1:1等工具时、了解如何传输数据的示例字节将非常有用。

    或者,知道我尝试做的事情是不可能的,这将是有帮助的。

    非常感谢您的帮助、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    当您使用我们的 SmartRF Studio 7 (https://www.ti.com/tool/download/SMARTRF-STUDIO-7/2.29.0)时、可以测试要观察的所有数据包和用例。

    如果您能与我分享以下信息、将会对您的进一步帮助起到很大的作用:
    -您使用的是哪个旧版 SiLabs 设备
    -设备发送哪种数据包格式
    -使用的编码器
    -使用的是哪种扩散方式,我们的扩散方式对应的是哪种

    利用这些信息、我们可以检查我们如何以最佳方式提供支持。

    从你告诉我到目前为止,这似乎是可能实现的。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试与我们一款产品上的 EFR32FG23进行通信。 我们所有的其他产品都使用 CC1310。 EFR32FG23旨在使用窄带 PHY 配置与 CC1310进行通信。 但是、我们需要 FCC 批准、因此要移至 CC1312PSIP、它是 FCC 批准的模块。 因此、我需要使用经 FCC 批准的 PHY、即 CC1312PSIP 已获批准的 WB-DSSS。  

    简而言之、我将尝试配置 EFR32FG23、以便使用 TI WB-DSSS PHY 配置进行通信。  

    为此、我需要从 EFR32FG23发送数据、CC1312PSIP 可以对其进行解码。 我认为、需要480kbps 并进行编码、就像通过卷积编码器发送一样。 可以使用 DSSS 1:1将 DSSS 取负。

    到目前为止、我尚未能向 CC1312PSIP 发送数据而它可以对其进行解码。

    非常感谢

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很遗憾、我无法在公共论坛上提供有关我们编码器的更多信息。

    此致、
    等等