Thread 中讨论的其他器件:CC1190、CC1120、
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我在一个项目中将 CC1120收发器与 CC1190功率放大器搭配使用。 我在这里的问题是、 驱动是不是安全的 功率放大器使能(PA_EN) 和 低噪声使能(LNA_EN) CC1190的引脚直接从 MCU GPIO 中删除、因为我们发现 MCU 的这些 GPIO 会在运行一段时间后停止工作。 请注意、我将以最大 dBm 驱动 PA。 我在数据表中找不到任何关于这些引脚电流消耗的信息。 我能找到的只有这张图、PAE 电流似乎比350 mA 更好(不确定此图是 指 PA_EN 引脚还是启用 PA 时的整个芯片)。
希望您建议最安全地驱动该引脚、即 PA_EN 和 LNA_EN