This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:PA_EN 的电流消耗&由 MCU 驱动时 CC1190的 LNA_EN 引脚

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190, BOOSTXL-CC1120-90
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1417054/boostxl-cc1120-90-current-consumption-of-pa_en-lna_en-pins-of-cc1190-when-driven-from-an-mcu

器件型号:BOOSTXL-CC1120-90
Thread 中讨论的其他器件:CC1190、CC1120、

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我在一个项目中将 CC1120收发器与 CC1190功率放大器搭配使用。 我在这里的问题是、 驱动是不是安全的 功率放大器使能(PA_EN) 低噪声使能(LNA_EN) CC1190的引脚直接从 MCU GPIO 中删除、因为我们发现 MCU 的这些 GPIO 会在运行一段时间后停止工作。 请注意、我将以最大 dBm 驱动 PA。 我在数据表中找不到任何关于这些引脚电流消耗的信息。 我能找到的只有这张图、PAE 电流似乎比350 mA 更好(不确定此图是 指 PA_EN 引脚还是启用 PA 时的整个芯片)。  

希望您建议最安全地驱动该引脚、即 PA_EN 和 LNA_EN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下"    直接通过 MCU GPIO 驱动 CC1190的功率放大器使能(PA_EN)和低噪声使能(LNA_EN)引脚"? CC1190应连接至LNA_NTRX CC1120的低于1GHz 射频引脚(LNA_P、和)、而不是任何 GPIO。 您能否分享您的设置?

    任何 CC1190 RF 引脚(PA_IN、、LNA_OUTPA_OUTLNA_IN)上的绝对最大输入 RF 水平均为+10dBm。  图6 指的是 CC1190器件的流耗/PAE/Pout 性能。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    很抱歉混淆、

    我 不是在谈论这个  LNA_P、 LNA_N 和 TRX  在我的设计中、这些引脚连接在 CC1120与 CC1190之间、与 CC1120-90 EVK 的参考设计中相同。 我的怀疑是关于 LNA_EN (引脚7)和 PA_EN (引脚8) 状态 CC1190 、如果我理解正确、则可以通过 MCU 的 GPIO 进行控制。

    此致、  

    Arun Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    明白了、感谢您的澄清。

    LNA_ENPA_EN 控制引脚旨在直接由 MCU 驱动、但建议在线路中添加10k Ω 电阻(与参考设计中相同)。

    350 mA 的电流峰值是整个 CC1190器件的电流消耗、而不是 DIO 引脚上的电流峰值。

    当您说"我们发现我们 MCU 的这些 GPIO 在一段运行时间后停止工作"时、是使用 BOOSTXL-CC1120-90硬件还是使用定制设计? 请提供您所遇到问题的更多详细信息吗?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我们始终直接通过微型 GPIO 驱动这些使能引脚、具有大约10 - 15mA 的驱动能力(或任何标准 CMOS 输出)、但我们在这些引脚上有100K 的下拉电阻。 应该不会有任何区别。 因为你提到你的问题发生后"一段时间",它似乎有一些东西在微观方面,这是造成你的纷争...希望这有助于..