This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:杂散

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1414050/cc1312r-spurious

器件型号:CC1312R

工具与软件:

我使用 CC1312R 开发使用920MHz 和1200MHz 频率的产品。

但是、920 MHz 的总体本底噪声很高、载波周围的杂散不符合标准。

1200 MHz 频带也无法满足相邻频带的杂散标准。

尽管正在通过更改寄存器的值来研究 IIR 滤波器、PLL 等、但为了满足杂散标准、有必要牺牲 ACP、而这时只有一个标准可以满足杂散或 ACP。

[问题]

・CC1312R 本身似乎具有更高的总体本底噪声、但这就是该 RFIC 的样子吗?

・由于载波周围的本底噪声很高、是否有办法设置可以在此区域去除杂散的滤波器或寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuda、

    您能否分享显示 ACP 和杂散发射的频谱分析仪图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego P.

    感谢您的答复。

    显示了920 MHz / 1200 MHz 频带中实际测得的杂散图像。

    e2e.ti.com/.../920MHz .zip

    e2e.ti.com/.../1216MHz .zip

    [关于920MHz ]

    ・相邻频带中的杂散太大、无法满足-36dBm 的标准值。 (符合 STD-T108标准)

    [关于1200MHz ]

    ・近频带中的杂散太大、无法满足-26dBm 的标准值。 (符合 STD-T67标准)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuda、

    最好先解决920 MHz 问题。 请您能否共享您正在使用的设置(理想情况下从 SmartRF Studio 导出)?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego P.

    我们将向您发送一个设定值的程序、用于传输920 MHz 无线电波。

    如果滤波器可以降低近带中的杂散、我想知道寄存器值。

    感谢您的合作。

    e2e.ti.com/.../920MHz_5F00_settings-.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起的系列文章。
    我想确认一些额外的东西。

    在评估板上、
    如下图所示、在+48 [MHz]的发射频率下、发送杂散电平为-55.44 [dBm]。
    无线电法的规定为-55 [dBm]或更低、该标准没有裕度。
    您能否告知如何解决此问题、包括这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuda、

    向 ACP 提出的问题。 目前、您有40kHz 的偏差。 是否可以减小偏差、或者您是否需要支持与使用该偏差的其他器件进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego P.

    偏差希望在不改变40kHz 的情况下解决该问题。 我还想解决我在9月27日早些时候提出的问题。 是否有解决此问题的方法? 虽然这是紧急情况、但我们希望在10月1日之前收到有关这一问题的答复。

    在评估板上、
    如下图所示、在+48 [MHz]的发射频率下、发送杂散电平为-55.44 [dBm]。
    无线电法的规定为-55 [dBm]或更低、该标准没有裕度。
    您能否告知如何解决此问题、包括这些信息?]

    感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuda、

    是否为晶体使用外部负载电容器? 为了满足 ARIB 标准、我们建议使用外部负载电容器来减少您看到的48 MHz 杂散。

    来自 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项应用手册的第3.1.1节

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/swra640h/swra640h.pdf

    勘误表中还提到了以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego P.

    使用了 TCXO 负载电容器。 重新调节后、与-55dBm 标准相比、获得了2.5dB 的裕度。 虽然与该标准没有差距、但我们正在考虑进行这项研究。
    非常感谢。

    如果有任何方法可以抑制相邻频带中的杂散、请告知我们。

    感谢您的合作。