主题中讨论的其他器件:CC1352P7、 UNIFLASH、 SysConfig
工具与软件:
大家好、我们正在处理从 CC1352P1到 CC1352P7的应用程序移植:CC1352P1 OAD 运行完美。 当我们对 CC1352P7进行同样的操作时、会出现一些问题:
-一旦发出复位命令以控制 BIM ,应用程序不再有效,并应通过处理器的物理重置将控制权传递给"持久"应用程序。 Persistent 应用与我们从 Resource Explorer 中下载的应用完全相同、仅更改用于驱动天线开关的 I/O 以及相对 CB、与我们在 CC1352P1上所做的完全相同。 这是非常容易检测持久性是运行由什么打印在串行通信:"TI 传感器(持久应用程序)". 然后在 OAD 状态行"Transfering Block 0 of 1041"上打印以下消息、进程在此停止。 也就是说、持久性完全不响应、无法通过通信本身采取任何行动。 注意、此状态消息指示:
-持久已在重置后调用
-持久性应用程序中的 OAD 流程已正确启动
除了此消息之外、所有内容都将崩溃。
在使用相同过程的 CC1352P1上、一切都正常运行:有什么进一步的区别吗? 还是其他设置、以使 OAD 独立于底层处理器运行?
谢谢
路易吉