This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:CC1352P7导致 OAD 崩溃

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1416607/lp-cc1352p7-oad-crash-with-cc1352p7

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7UNIFLASHSysConfig

工具与软件:

大家好、我们正在处理从 CC1352P1到 CC1352P7的应用程序移植:CC1352P1 OAD 运行完美。 当我们对 CC1352P7进行同样的操作时、会出现一些问题:

-一旦发出复位命令以控制 BIM ,应用程序不再有效,并应通过处理器的物理重置将控制权传递给"持久"应用程序。 Persistent 应用与我们从 Resource Explorer 中下载的应用完全相同、仅更改用于驱动天线开关的 I/O 以及相对 CB、与我们在 CC1352P1上所做的完全相同。 这是非常容易检测持久性是运行由什么打印在串行通信:"TI 传感器(持久应用程序)". 然后在 OAD 状态行"Transfering Block 0 of 1041"上打印以下消息、进程在此停止。 也就是说、持久性完全不响应、无法通过通信本身采取任何行动。 注意、此状态消息指示:

-持久已在重置后调用

-持久性应用程序中的 OAD 流程已正确启动

除了此消息之外、所有内容都将崩溃。

在使用相同过程的 CC1352P1上、一切都正常运行:有什么进一步的区别吗? 还是其他设置、以使 OAD 独立于底层处理器运行?

谢谢

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉您好!

    感谢您的咨询。 您可以提出以下问题来帮助我更好地理解该问题吗?

    1. 要从 CC1352P1迁移到 CC1352P7、您要执行哪些步骤? 在 CC13x2x7或 CC26x2x7上运行软件示例
    2. 您使用哪种设备作为中心设备? 是否是运行 SimpleLink Connect 移动应用程序的手机
    3. 您使用的 SDK 版本是什么?
    4. 您如何刷写 BIM、PERSISTENT 和应用二进制文件? 如果您使用 UNIFLASH、您是否可以考虑附加一个屏幕截图、其中显示您用于二进制文件的地址?
    5. 您能否尝试使用 BTool 运行 OAD 过程?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是我的回复:

    1. 创建了名为 P7的新工作区(以实现干净的工作区)
    2. 导入了"传感器"示例
    3. 添加了从 P1相关工作区链接这些文件的所有自定义文件:特别是 sensor.c 添加了一些特定于我们工作的特性、但基本架构没有改变。 在任何情况下、这些特性都处于编译标志下、有助于在最终代码中避免使用这些特性
    4. 更改了 SysConfig 文件以使天线切换与我们的 HW 兼容、并 根据 相同的内容调整了 rfDriverCallbackAntennaSwitching 过程
    5. 我们正在使用 Linux 控制台发送 OAD 命令:请注意、所有这些步骤都能完美地与 P1处理器配合使用
    6. BIM 和持久已从资源浏览器添加、对于持久、我们更改了与前一点4相同的内容
    7. SDK = simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
    8. 所有三个二进制文件最初都加载了 Uniflash:检查随附的图片:请忽略用红色(ICE 板)包络的内容、因为我们仅使用该板的调试器、且拥有的处理器完全隔离:我们有一个自定义平面来将此 ICE 连接到我们的板

    我可以说的是下面我用冰追踪的流程:

    1. 当从 Linux shell 访问命令"w"时、应用程序会将一些连接数据保存到 NVRAM、这些数据用作持久性的共享内存、并使其代码失效
    2. 然后生成一个复位来将控制权交给 BIM
    3. BIM 验证应用程序不再一致、因此停止对持久性的控制
    4. 然后、PERSISTENT 读取连接数据并开始加入
    5. 加入后、OAD 过程可以开始、但在打印第一个 OAD 状态("传输1041的块0 ")后、它挂起
    6. 很难检查挂起发生在何处
    7. 显然、如果您重新启动板、BIM 会反复停止对 PERSISTENT 的控制、但此过程再次停止

    我们没有在应用中使用 BLE、

    希望这能有所帮助

    此致、路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从接下来的 pic、我可以争辩说

    1. 应用程序正确发出复位
    2. PERSISTENT 正确从 BIM 获得控制权
    3. 持久重新加入网络、以便从 TE 应用程序保存的数据保持一致
    4. OAD 过程已启动、但是

    持续挂起。

    希望这能有所帮助

    真诚的路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!

    让我总结一下:

    1.您正在使用 TI 15.4-Stack sensor_oad_onchip_secure、 sensor_oad_onchip_persistent_secure 和 bim_onchip 示例。

    2.定制电路板上安装了 CC1352P7器件

    3.您使用的是 LP_CC1352P7_1版本的示例、唯一进行的代码更改是重新分配天线开关引脚。

    a)您是否可以发布传感器的监听器日志(运行持久应用)、以重新加入网络并直到挂起? 这应该告诉我们停止 OAD 过程的是传感器还是 OAD 分配器。

    b)您可以在连接调试器的情况下执行此测试、并在器件挂起时暂停调试会话吗? 这将告诉我们它是否实际挂起。 请发布呼叫堆栈的屏幕截图。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    在回答您的问题之前、请告诉我原来的 TI 项目本身并不能正常工作。 让我解释一下:

    1. 我开箱即用了新的 CC1352P7-1开发板:选中"附加的 pic "
    2. 使用 Uniflash、我在 从 Resource Explorer 加载并编译后刷写了 BIM、传感器和持久应用
    3. 我设置正确的 PANID 以连接电路板、就是这样
    4. 我尝试用我们的 Linux 控制台运行 OAD 会话
    5. 开发板 正确响应软件版本请求(命令"v")
    6. 电路板正确响应硬件版本请求(命令"b")
    7. 当我们尝试启动命令"w"(OAD 过程)时、出现在开发板中遇到的同样错误:开发板停转
    8. 然后、我通过 CCS 调试器加载并启动了用户传感器应用
    9. 相应的 COM 端口显示所有 UI 可能的操作
    10. 如前所述、我将 PANID 设置为能够识别我们网络中的该电路板并将其正确连接
    11. 从同一个 Linux 控制台,我启动了一个 OAD 会话,错误出现:从 Putty 没有什么工作了
    12. 因此,我决定尝试检测问题隐藏在持久性应用程序中的哪个地方,在调试器中重新加载它
    13. 连接开发板后、我在 OADClient_processEvent 条目中放入 BP 来 跟踪发生的情况
    14. 我将每条陈述都单步执行至392行、在那里调用了 SSF_setPollClock
    15. 再次越过(F6)会出现失速
    16. 暂停运行后、我发现代码在 Main_assertHandler 过程中停滞不前、 断言 Reason = MAIN_ASSERT_HWI_TIRTOS (4)
    17. 现在、我将使用 DEV 板重试此过程、以更深入地检查 SSF_setPollClock 中发生的情况、我将告知您

    现在我来回答你的问题:

    对于我来说、安装监听器是没有用处的、因为持久性应用程序中出现的问题似乎非常清楚。 请注意、无论是在 CC1352P1板上重复的相同过程还是在我们的定制硬件中、都不会发生这种情况

    希望这对您有所帮助

    此致、路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    一个非常奇怪的事情反复发生:用户应用程序有时挂起后刚刚重新加入:它是否可能是一个堆栈错误的尺寸和随后的 RAM 损坏? 我会调查,让你知道

    谢谢路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!

    对延迟响应深表歉意。

    由于您遇到硬件异常、我建议您 阅读调试指南中的以下部分:解密 CPU 异常:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/ti154stack/html/ti154stack-guide/debugging-index.html#deciphering-cpu-exceptions

    谢谢、

    Marie H.