This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1424469/cc1120-cc1120-question

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1125

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我的客户希望开发一款924.6 MHz 频段的物联网产品。

请回答客户的问题。

物联网收发器使用条件

1.频率: 924.65 MHz 和924.7 MHz

2. 10kHz 范围内的带宽

3.调制:2-FSK

4.通讯:单工

问题:

1.是否可以通过改变频率偏差和数据速率来将总带宽设置为10kHz、10kHz 或更低或其他带宽?

2.是否有在 CW 模式下可以检查频率稳定性(±1KHz)的模式?

3.有一种现象,使用另一家公司的收发器时 PLL 无法锁定。

1) 1)上电时、频率偏移从924.6 MHz 发生到大约1.2KHz。

2) 2) 924.6 MHz 处的频率流(缓慢移动 CW 波形)

如果 CC1120对相关性能不满意、请推荐另一个收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对您的问题进行一些评论。

    问题1我们使用的 CC1120和这些器件的衍生器件的传输带宽高于 OCBW=10kHz。 您可能需要确认是否参考了采用2-FSK 调制方案的发送器占用带宽?! 还是指的是接收器带宽? 关于前者、CC1120应能够通过其寄存器进行配置、以便您获得约10kHz 的 OCBW、但您需要测量此值以进行确认。 通过测量、偏差和数据速率可略低于10kHz。

    问题2。 您需要通过在特定频率下将 CC1120设置为 CW 模式来测量此值、然后进行相应调整以获得所需频率。 还有一个 Tx 自动校准模式、您可以配置该模式、即一次将发送器"拉回"校准状态(例如每4个 Tx 或更多次)。 这将使您能够确保频率随时间的推移而保持稳定。 还要确保您使用的石英晶体(32或40MHz)在频率漂移等方面具有低 PPM 类型

    问题3不确定这意味着什么?!? CC1120是一款收发器、PLL 锁定由器件处理。 您是否指的是您所使用的特定频率范围? 如果您的频率在器件规格范围内、请查看数据表。

    问题4:同样、您需要使用频率设置的寄存器来相应地测量此 A 集、并确保相应地设置频率校准寄存器以确保自动校准。 自动校准设置为在传输期间激活、但不确定它是否也在 CW 模式下激活。 您可能需要执行调制传输(例如 ASK 模式或类似模式)、以便在进行实际传输时测量漂移...或者它也可以与具有非常低的波特率的2-FSK 一起工作...

    问题5由于各种原因、在 CW 模式下可以观察到缓慢的 CW 漂移。 其中之一是、如果您将发送器保持在 CW 模式下的满输出功率、一些自发热效应会影响频率漂移、或者晶体可能会随时间漂移。 然而、大多数传输通常处于突发模式、CC1120并不是一直处于永久 Tx 模式、因此自热可能不那么相关、并且可能不是真正的问题。 您可能需要为您的应用设置自己的可接受限值、并意识到在 CW 模式下会有自发热效应、但此 CW 模式不是您将在现实世界中使用的实数模式等

    您可以考虑使用 CC1125获取更严格的规格、但它也更昂贵...

    希望这在某种程度上有所帮助。 谢谢、MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可行的、请参阅 SmartRF Studio 以了解寄存器设置。

    请从920 MHz 用于窄带的通用868/915/PHY 开始、如下所示。 这可以设置为 924.650024 MHz 和 924.699951 MHz。

    其 Rx 带宽为10kHz。 可以在 CC1120上使用8 kHz Rx 带宽。 使用较小的 Rx 带宽 取决于数据速率和晶体容差。