主题中讨论的其他器件: CC1125
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我的客户希望开发一款924.6 MHz 频段的物联网产品。
请回答客户的问题。
物联网收发器使用条件
1.频率: 924.65 MHz 和924.7 MHz
2. 10kHz 范围内的带宽
3.调制:2-FSK
4.通讯:单工

问题:
1.是否可以通过改变频率偏差和数据速率来将总带宽设置为10kHz、10kHz 或更低或其他带宽?
2.是否有在 CW 模式下可以检查频率稳定性(±1KHz)的模式?
3.有一种现象,使用另一家公司的收发器时 PLL 无法锁定。
1) 1)上电时、频率偏移从924.6 MHz 发生到大约1.2KHz。
2) 2) 924.6 MHz 处的频率流(缓慢移动 CW 波形)
如果 CC1120对相关性能不满意、请推荐另一个收发器。