This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7-4:CC1352P7-4引导加载程序的主机侧。 在哪里下载 cc13xxdnld 和 sblUart?

Guru**** 2386910 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1425288/cc1352p7-cc1352p7-4-host-side-to-cc1352p7-4-bootloader-where-to-download-cc13xxdnld-and-sbluart

器件型号:CC1352P7

工具与软件:

您好!

在这里读到过 LinuxRegistered串行引导加载程序示例应用 . 使用的命令集 cc13xxdnld 模块和 SblUart 值。 我搜索了一段时间,但我没有找到这些模块在哪里。

您能介绍一下在哪里搜索/查找这些模块吗?

此致、
Ivan Cenov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我必须找到这些库、但与此同时、可通过以下模块获取用于刷写 CC1352P7的最新模块: https://github.com/beagleboard/cc1352-flasher

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们能够使用 Python 脚本在我们的 PCB 上对 CC1352P7-4进行编程。 然后尝试在 LP-CC1352P7-4上执行相同的操作、但未成功。 我们已启用引导加载程序和后门、并确保我们可以将 CC1352P7-4置于引导加载程序模式。 但是、脚本未收到初始握手的应答。 这是日志

    cc1352_flasherer -w -p COM10 -b 115200 emptyclang.hex
    将 filename 设置为 emptyclang.hex
    打开端口 COM10、baud 115200
    从 emptyclang.hex 读取数据
    您的固件看起来像 Intel Hex 文件
    正在连接到目标...
    错误:"同步(0x55 0x55)"之后等待 ACK/NACK 超时

    现在、我们的另一个问题是:根据设计、是否可以在 LP-CC1352P7-4上对 CC1352P7-4进行完整的 UART 编程。 有一些具体的提示吗?

    此致、
    Ivan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    根据设计、这确实是可行的、但必须激活引导加载程序。 例如、如果您完全擦除闪存、则可以进入引导加载程序:

    如果已经有程序、则可以将引导加载程序后门引脚设置到您选择的 DIO (请参阅《技术参考手册》第10章)。

    总的来说、下面的文档和参考设计详细解释了所有这些内容: https://www.ti.com/lit/swra466

    此致、

    Arthur