工具与软件:
您好!
我 在这里读到过 Linux串行引导加载程序示例应用 . 使用的命令集 cc13xxdnld 模块和 SblUart 值。 我搜索了一段时间,但我没有找到这些模块在哪里。
您能介绍一下在哪里搜索/查找这些模块吗?
此致、
Ivan Cenov
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
伊凡、您好!
我必须找到这些库、但与此同时、可通过以下模块获取用于刷写 CC1352P7的最新模块: https://github.com/beagleboard/cc1352-flasher
此致、
Arthur
感谢您的回答。 我们能够使用 Python 脚本在我们的 PCB 上对 CC1352P7-4进行编程。 然后尝试在 LP-CC1352P7-4上执行相同的操作、但未成功。 我们已启用引导加载程序和后门、并确保我们可以将 CC1352P7-4置于引导加载程序模式。 但是、脚本未收到初始握手的应答。 这是日志
cc1352_flasherer -w -p COM10 -b 115200 emptyclang.hex
将 filename 设置为 emptyclang.hex
打开端口 COM10、baud 115200
从 emptyclang.hex 读取数据
您的固件看起来像 Intel Hex 文件
正在连接到目标...
错误:"同步(0x55 0x55)"之后等待 ACK/NACK 超时
现在、我们的另一个问题是:根据设计、是否可以在 LP-CC1352P7-4上对 CC1352P7-4进行完整的 UART 编程。 有一些具体的提示吗?
此致、
Ivan。
伊凡、您好!
根据设计、这确实是可行的、但必须激活引导加载程序。 例如、如果您完全擦除闪存、则可以进入引导加载程序:

如果已经有程序、则可以将引导加载程序后门引脚设置到您选择的 DIO (请参阅《技术参考手册》第10章)。
总的来说、下面的文档和参考设计详细解释了所有这些内容: https://www.ti.com/lit/swra466
此致、
Arthur