请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 工具与软件:
该评估是在 TI 评估板上进行的。
载波48 MHz 间距的杂散发射、这对于 STD-T108标准而言不足裕度。 请检查情况。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在之前版本的 LAUNCHXL-CC1312R 中、由于 FCC 和 ETSI 市场不需要外部电容器、因此未使用外部电容器。 然而、对于 STD-T108标准、它们是必需的。 您能否在评估板上检查这些负载电容器是否已组装?
如果未组装它们、则请组装它们以减少 n x 48 MHz 杂散。 如果这解决了 n x 48 MHz 超出限制的问题、请告知我此线程。

谢谢