This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R_spurious 48MHz

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1425105/cc1312r-48mhz_spurious

器件型号:CC1312R

工具与软件:

该评估是在 TI 评估板上进行的。

载波48 MHz 间距的杂散发射、这对于 STD-T108标准而言不足裕度。 请检查情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在之前版本的 LAUNCHXL-CC1312R 中、由于 FCC 和 ETSI 市场不需要外部电容器、因此未使用外部电容器。 然而、对于 STD-T108标准、它们是必需的。 您能否在评估板上检查这些负载电容器是否已组装?

    如果未组装它们、则请组装它们以减少 n x 48 MHz 杂散。  如果这解决了 n x 48 MHz 超出限制的问题、请告知我此线程。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW

    感谢您的回答。

    信息不足。

    目前我们使用 TCXO。 我们尝试使用不同电容的电容器作为 TCXO 的负载电容器、并发现3 pF 电容器可提供出色的杂散抑制。

    结果是上面提到的光滑图像、不能保证边距。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否布置将 TCXO 显示到 CC1312R 的原理图部分?